This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC

Guru**** 2579655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731381/tms320f28379d-adc

器件型号:TMS320F28379D

您好!

在项目的这一步中、我只想通过 ADC 模块测量电路的输出电压。

我可以使用以下哪一个样片、但我不会详细介绍这些样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ParisaSA、

    最简单的示例可能是 ADC_SoC_ePWM 或 ADC_SoC_SOFTWARE、但您可能需要了解该示例、以便对其进行修改以读取感兴趣的特定 ADC 通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    您完全正确地获取代码。 到目前为止、我已经检查了代码"adC-ppb-offset"、以了解有关不同寄存器的更多信息。 您能不能进一步指导我实现控制环路。 应应用控制信号来改变 PWM 脉冲的导通时间(施加在转换器电路开关上的脉冲)。 您建议我从哪个代码示例开始?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ParisaSA、

    实际上、开始 C2000专题讨论会是一个好地方、尤其是有关 ADC 和 ePWM 的部分:

    之后、ADC_SoC_ePWM 示例是一个开始进行 ePWM 驱动 ADC 采样的好地方、 而 ePWM_UP_AQ 可能是一个查看 ISR 中 ePWM 参数变化的简单示例。  了解这两者后、您可以将 ADC 采样添加到 ePWM 示例、或将 ePWM 调制添加到 ADC 示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果 您还没有、请查看 TRM (www.ti.com/.../spruhm8g.pdf)中的 ADC 和 ePWM 章节。 我建议您阅读上述示例或研讨会中使用的任何寄存器的位说明。