This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:HFI 频率

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731156/ccs-tms320f28035-hfi-frequency

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在 TMS320F2803x 上评估 HFI。 我在  TMS320F28054F 上找到了 HFI 计算公式 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/f/171/t/653462?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ipd)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以参考计算注入信号频率的公式。 f 接近10*fc=10*(R/(2*pi()*L),并根据 PWM 频率选择正确的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我在帖子中漏掉了我的问题。 幸运的是,你得到了我的意思。
    我的测试电机特性是 Rs= 0.61 Ω LQ=5.22mH LD=2.73mH
    L=(LQ+ LD)/2=(5.22+2.73)/2 =3.975mH
    10*fc = 10*(0.61/(2* 3.14159 * 0.003975))= 244.23Hz
    如您所述,词典频率必须小于244.23Hz。 我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不能等于计算值、您可以使用接近计算值的频率、该频率高于电机额定频率。 最终频率应为 PWM 频率积分倍数的数字、以轻松生成高注入信号。 如果您的情况下 PWM 频率为9kHz、则可以使用300Hz 或450Hz。