This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2475695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729839/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:代码编写器工作室

编程是正常的、单步操作是正常的、但是全速操作将是错误的。 设计是否存在问题?e2e.ti.com/.../Free-Documents.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否定义全速运行意味着什么?  
    您观察到哪些因素使您认为全速运行不起作用?


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我提出的问题的回答应有助于进一步界定问题。

    不过,我没有听到你的回复。  在此之前、我将认为该线程已关闭/已解决。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    全速运行是为了让它直接运行;

    在自由运行的情况下、我设置的 PWM 输出无法正常输出、因此我判断晶体振荡器工作不正常。

    谢谢,

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几天前我脚部受伤、没去实验室。 我很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对让它直接(全速)运行的定义有疑问。  这是否意味着您已经在 Code Composer Studio 中加载并正在运行代码?  
    (或者您是否正在尝试独立运行软件? -器件上电时从闪存引导)

    您能否探测 XRSn 并查看您在开始使其全速运行后是否看到脉冲?

    请注意、我在您的原理图中没有发现任何明显的错误。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、全速与您的意思相同、我已经在 Code Composer Studio 中加载并正在运行代码。

     感谢您确认原理图正常、我现在将重试、

    然后根据您的请求回复您。

    非常感谢