This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:将代码从 F28M35 MCU 移植到 F28M36 MCU

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2, F28M35H52C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729753/f28m36p63c2-porting-code-from-f28m35-mcu-to-f28m36-mcu

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件: F28M35H52C、controlSUITE

您好!

我有一个具有 Concerto MCU 的开发套件 TMDSOCK28M36、但我无法在线找到电路板原理图?

此外、我还有一个项目、但它是为使用 IAR 的 F28M35H52C 构建的、我需要将该代码移植到 F28M36P63C2。 但我不知道在哪里可以找到相应的软件(驱动程序文件)、实用程序文件和其他支持文件、这些文件可以替换为 F28M35的文件。

我们将感谢您的任何帮助。

此致

Adnan Akhtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    [报价用户="Adnan Akhtar"]但我无法在线找到电路板的原理图?

    只需下载 controlSUITE 并导航至:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28M36_v1_3\R1_1

    您可以在此处找到示例、外设头文件和库:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m36x\v220

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在移植项目时遇到问题、但该项目是为 F28M35H52C 和 IAR 构建的、并连接到 F28M36P63C2。 我已替换所有相关文件、如 mware (驱动程序文件)、实用程序文件和其他支持文件。 在我启动调试器时、工程会编译、但绝不会转到主函数(在工程设置中选中选项以从 main 开始)。

    我在电路板上使用 CCS8.1尝试了 controlSUITE 中的闪烁项目、并运行该项目。
    我在 IAR 项目中使用了该源代码、但它有相同的问题。 是否有任何 IAR 示例工程(包含工程设置和相关信息)可以尝试、与使用 CCS 执行的操作类似?

    在这方面的任何帮助都将不胜感激。

    此致
    Adnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿德南

    我们没有 IAR 示例项目。 请注意、IAR 只能与器件上的 M3内核配合使用。 请确保在 M3内核上运行代码。 此外、您能否尝试检查项目设置并确保它们已全部迁移到新项目。 确保也考虑了所有项目依赖项。

    由于 F28M35上有一个可与 IAR 配合使用的解决方案、也许您可以修改应用以使 LED 闪烁、然后将其移植到用于 IAR 的 F28M36x 器件。

    此致、
    Ozino