This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:感应电机

Guru**** 2769085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731179/drv8312-69m-kit-induction-motor

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!

此套件(DRV8312-69M-KIT)能否驱动交流感应电机、例如 LVACIMTR?

如果不是、最好使用哪种套件? 我有一位客户希望熟悉 InstaSpin-FOC 和 MOTION

谢谢、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    您提到的套件和电机应该能够很好地协同工作以测试 InstaSPIN

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean!