This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXHVMTRKIT5X:电击和严重发热

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: HVPMSMMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731292/tmdxhvmtrkit5x-electric-shock-and-serious-heating

器件型号:TMDXHVMTRKIT5X

我购买 了一个 TMDXHVMTRKIT5X 和 HVPMSMMTR、请按照 文档(QSG-TMDSHVMTRKIT5X-GUIv1)分步运行以使电机运行、但有一些可能性:

1电机的接地引脚悬空,当我触摸电机时,我受到电击,但当我用电线将引脚接地时,电机不工作!!!

   !!!电动机过热!在卸载时将电动机转至300rpm,在1分钟后将温度米转至80摄氏度以上

这两个条件是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于所有接地端都从保护性接地端浮动并连接在一起、因此在将示波器和其他测试设备连接到电路板时必须使用适当的隔离、并且无法将接地端连接到接地端、因此这是正常的。
    2、如果在3级工作、这是正常现象、您可以更改基准电流以对其进行调优。 如果在其他级别工作、这是不正常的、您可以检查估算角度和电流波形作为指南、以查看发生的情况。

    BTW、请确保 controlCARD 和 hv-kit 上的开关/跳线被正确设置为指南、并且电机参数就在头文件中。