This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H22C:F28M35仿真器

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731355/ccs-f28m35h22c-f28m35-emulator

器件型号:F28M35H22C

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我们想了解 SEED XDS510是否支持 F28F35平台仿真。

可以提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundy、

    此调试探针似乎仅支持 CCS v2.x 和 v3.x、实际上可能不再是原始供应商提供的受支持调试探针! 请参阅此主题: e2e.ti.com/.../568054

    有关 C2000器件的调试探针支持、请参阅以下链接 :www.ti.com/.../tools-software.html
    这些都是所有 C2000器件和最新工具链上受支持的现代调试探针。 我推荐 XDS110以最低的成本实现最佳性能!

    此致、
    标记