This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:外部中断 XINT1、XINT2、XINT3是否可以中断嵌套?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731295/ccs-tms320f28377d-whether-external-interrupts-xint1-xint2-xint3-can-interrupt-nesting

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

外部中断 XINT1、XINT2、XINT3是否可以中断嵌套?

例如、XINT3嵌套 XINT2和 XINT1、XINT2嵌套 XINT1、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认情况下、不嵌套中断。 可以通过 IER 和 PIEIERx 寄存器的软件控制来嵌套中断并确定中断的优先级。 文档和示例代码可在 C2000ware 和 TI 处理器 wiki 上找到:

    此致。