This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行代码时 TMS320F28035微控制器如何工作? (硬件方面)

Guru**** 2777945 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730940/how-tms320f28035-microcontroller-work-when-i-run-the-code-hardware-perspective

主题中讨论的其他器件:TMS320F28035C2000WARETMDSCNCD28035

我正在开发 TMS320F28035。 我想知道当我使用 JTAG 发送代码时、微控制器中会发生什么情况。 该芯片上有哪些电气组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user5803443"]此芯片上有哪些电气组件?

    您的问题很一般、您能更具体吗? 为了回答您的问题、我首先想到的是闪存/RAM。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道我的问题是通用的。 但您能用任何示例解释一下吗? 例如,有人试图读取 ADC 值闪存/RAM 上发生了什么情况? 另一个示例我的电路板是实验套件 F28035我使用 JTAG 仿真器我的连接是 XDS100v1 USB 调试探针。 类似于此信息(XDS100v1 USB 调试探针。) PCB 设计所需的所有资源。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您上一篇博文、我假设您对需要路由/连接哪些引脚以在该器件上进行 ADC 转换更感兴趣。

    首先、我将查看 F28035快速入门指南、原理图、然后查看我们为此器件提供的 ADC 示例。  这些都可以在 C2000Ware 软件包中的以下位置找到:   

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE

    目录为:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\R1_2  (板级配置文件)

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2803x\examples\c28\adc_soc (ADC 示例)

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew
    你误解了我。 我举一个 ADC 转换的例子。 我想知道何时按下 CCS 上的按钮来加载代码。 卡上会发生什么情况(硬件角度)? 此代码可以是 ADC 代码或其他代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码通过 JTAG 端口下载到器件中。 然后执行它。 Code Composer Studio 能够通过 JTAG 端口控制器件(加载存储器、复位、运行、setp 等)。 通用 JTAG 端口的详细信息没有记录在案。

    此致
    Lori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori Heustess 感谢您的回复。