This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:SCI BOOT0模式引脚配置

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730962/tms320f28379s-sci-boot0-mode-pins-configuration

器件型号:TMS320F28379S

tms320f28379默认 SCI-Boot 0使用 GPIO72和 GPIO84。 但同时 GPIO72 =外部存储器接口1数据线路12如何工作???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ambati、

    您应该能够将 GPIO72连接到这两者。 它是 SCI 的 TX 线、因此不会由外部组件驱动、除非有适当的读取命令、否则外部存储器也不会驱动它。 只有在引导完成后、引脚才会配置为 EMIF。 对吧?

    此致、

    Vivek Singh