This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:C2000

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726737/ccs-tms320f28379d-c2000

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试通过 ADC 引脚 A0、A1读取输入电压。我将其存储为变量名称 I 和 j。这两个输入信号是正弦信号、我需要再排列两个变量 i1和 J1、这两个变量可以存储90度延迟的值。 那么、应该是什么过程。

作为 ADCCTL2寄存器、如果我要计算50Hz 正弦波的采样数、然后处理90度延迟、或者有其他建议、如果我存储值 i 和 j、 在数组中、每次存储值时、内存都会在一段时间后溢出。

请就此向我推荐解决方案。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mishra、

    如果输入频率是固定的、您可能需要将 EPWM 配置为触发源、然后设置 EPWM 周期、以便每正弦周期获取 N 个样本。 只要 ePMW 触发频率足够慢、ADC 中的 ACQPS 和预分频值就不会产生实际影响。  

    您可能可以将结果存储在循环缓冲区中、然后使用循环索引偏移从当前样本中获得-90度的值进行计算。

    您可能需要使用比较器或一些过零检测算法来偶尔将 ePWM 与传入的正弦波重新同步。 如果正弦是由您生成的、这可能不是必需的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你