This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:TMS320F28069F 原理图问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMDSCNCD28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730633/tms320f28069f-tms320f28069f-schematic-issue

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28069、 LAUNCHXL-F28069M、 TMDSCNCD28069ISO

您好、先生、

我要附上原理图、

是否可以验证我的电源引脚和其他重要的引脚连接??

e2e.ti.com/.../TMS320F28069F_5F00_SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    我建议查看 LAUNCHXL-F28069M、TMDSCNCD28069和 TMDSCNCD28069ISO。 这些是满足 MCU 要求的非常可靠的参考。 我希望您也已经与数据表要求进行了比较。

    通常、以下是一些高级指南、供您在查看原理图时遵循:

    • 根据数据表建议、确保 VDDIO、VDDA 和 VDD 引脚具有适当的电容。 这些电容器应尽可能靠近布局中的引脚放置
    • 确保 GND 直接连接到 PCB 的 GND。
    • RC 值请遵循 XRSn 指南。
    • 请遵循未使用引脚的连接建议。
    • 确保电源的输出可以  

    话虽如此、我看了一下:

    总的来说、除了 TDO 之外、从我的角度来看、这看起来非常稳定。 这并不是明确的必要。 如果我在 TDI 上放置任何东西、以帮助限制进入 TDI 引脚的噪声。

    此致、

    标记