This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:实时调试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730326/ccs-tms320f28335-real-time-debugging

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    我是否可以知道如何进行 TMS320F28335的实时调试?

谢谢、

Sunil  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    您是否使用的是 F28335评估板? 可通过 JTAG 调试器连接在 CCS 内执行实时调试。

    此处提供的 F28335特定技术讲座应该有所帮助:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速回复。 是的、我使用的是 F28335评估板。 如果您能告诉我如何配置 JTAG 连接、那将会很棒。

    谢谢、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    当然。 以下指南的第4节"使用板载 USB JTAG 仿真"明确说明了这些步骤。

    http://www.ti.com/lit/sprufr5

    您将注意到 F28335 controlCARD 上有一些开关。 默认情况下、所有这些都应处于打开位置、如果在执行上述步骤后仍有问题、可能需要检查该位置。 有关引导模式开关的更多信息、您也可以参阅 C2000ware 中的信息表、目录如下:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335_controlCARD_InfoSheet.pdf

    最棒的
    Kevin