This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730504/ccs-tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

为什么我无法将代码示例导入 CCS6? 它显示了下面的错误。

请参阅以下详细信息...
警告:找不到引用了'example_F2802xAdc'的项目'driverlib'。 请手动导入此项目。
错误:导入项目'example_f2802xAdcex'失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是'CCS Project'。 请尝试通过"常规">"现有项目到工作区"向导导入该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    首先、我建议您确保从 C2000Ware 中的最新位置获取这些示例。
    接下来、确保您不会将这些内容复制到工作区、而是导入。 此外、它还在寻找未安装的编译器版本(相信版本是6.4.2)。 如果您安装该组件、则应将其修复。

    此致
    Chris