This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:TMDSDOCK28335的 PCB 布局

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730539/tmdsdock28335-pcb-layout-of-the-tmdsdock28335

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD28335

大家好、我正在尝试连接到集线站 TMDSDOCK28335、将其用作  子板以插入接口板。  因此、我希望看到 PCB 布局或连接器的机械位置。  如果有任何人拥有此信息、我们将不胜感激。 谢谢 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    c2000WARE 中提供了 C2000电路板的所有硬件原理图。

    对于 controlCARD:C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335
    对于扩展坞:C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\ExperimentterKits\DockingState_DIM_100引脚

    此致、
    标记