This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 删除在给定时间加载到 DSP F28335的程序时出现问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724567/problem-of-removing-the-program-loaded-to-dsp-f28335-in-a-given-time

大家好、我对 DSP F28335的使用有疑问

我的疑问是、在将 Simulink 程序加载到 DSP F28335时、它会在特定的时间内播放或重现所示程序、它会消除该程序、因此在示波器中不显示生成的信号。 为此、加载的程序应提供有限的时间、并且很快就会被删除、这要提前感谢和问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin、

    我不确定我是否完全理解你提出的问题。

    您是否在问在 CCS 中单击"run"按钮后、程序加载到 MCU 并开始运行需要多长时间?
    您是否使用 Simulink 工具链上传您的程序?
    您是否正在使用 TI 或 Mathworks 提供的示例程序?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    如果您尝试运行外部模式、但无法查看范围内的任何数据、请告知我们。 如果是这种情况、您可以尝试将模拟时间建模为'INF'并尝试。 请告诉我、您是否仅在特定的持续时间内寻找外部模式的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin、

    自您回复以来已经有几天了。 请回复、以便我们可以帮助您解决问题。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    标记

    我在 Simulink 中构建的是一个程序、要将其加载到 DSP TMS320F2833x 中、我使用 Simulink 工具栏中的配置选项、以便该程序可以将其上传到 DSP TMS320F2833x 并识别它。 我的问题是、一旦加载到 DSP TMS320F2833x 上、正在运行的程序将持续大约5分钟、然后将其删除、因为在示波器中、我观察到脉冲序列、然后它消失、 也就是说、它就好像已经擦除了程序一样。 我的问题是如何配置程序在 DSP TMS320F2833x 中运行的那个时间?

    提前感谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Venkatesh

    我在 Simulink 中构建的是一个程序、要将其加载到 DSP TMS320F2833x 中、我使用 Simulink 工具栏中的配置选项、以便该程序可以将其上传到 DSP TMS320F2833x 并识别它。 我的问题是、一旦加载到 DSP TMS320F2833x 上、正在运行的程序将持续大约5分钟、然后将其删除、因为在示波器中、我观察到脉冲序列、然后它消失、 也就是说、它就好像已经擦除了程序一样。 我的问题是如何配置程序在 DSP TMS320F2833x 中运行的那个时间?

    提前感谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它处于时间 INF 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的更新。

    是此 Simulink 示波器或外部示波器、如实验室示波器。 您是否正在运行外部模式? 您能否放入一个配置快照。

    您正在运行的模型是什么? 您能否提供模型供参考? 您是否看到任何警告或错误诊断查看器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin、
    自您上次答复以来已经有几天了。 我将关闭此帖子。 如果您有其他详细信息、请拒绝此解决方案并回复附加信息以继续调试。

    谢谢、
    标记