This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG &放大器;LED

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726706/c2000-gang-led

器件型号:TMS320F2809

尊敬的团队:

我收到了客户关于使用 C2000-Gang 编程器的询问、我需要帮助。

我正在交互模式下工作。 我还尝试验证目标中的程序、这似乎也很好。 程序完成后,我通常会看到 Gang 编程器上的绿色“OK”LED 亮起,而这种情况并非如此。 我知道 LED 本身是正常的、因为它在启动时亮起。

此外、编程器的背光不清晰、有时会出现闪屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    然后、我们可以检查绿色指示灯、看看您有什么软件版本。 在您的情况下、它应该是两个 LED、因为来自一个装置的响应正常、来自所选3 -不正常。

    关于不清除背光屏幕-您应将对比度设置为所需的级别。 从 GUI 中使用-设置->首选项。 请参阅下面的屏幕。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susan、

    我们可以关闭这个线程吗? 或者您有任何相关问题吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi