This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:如何从 CCSV7.0为 C2PROG 构建扩展的十六进制文件

Guru**** 2595935 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728064/ccs-tms320f28069-how-to-build-a-extended-hex-file-from-ccsv7-0-for-c2prog

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,先生

我正在尝试从 CCSV 构建一个用于 C2PROG 编程的 efx (扩展十六进制文件)。

但我遇到了"未定义此类目标:28069-CPU01_20MHz-JTAG"的问题。 如何解决此问题? 我已经启用了 C2000十六进制实用程序、它可以生成十六进制文件。

从我的编译后处理步骤"C:\Program Files (x86)\C2Prog\C2ProgShell.exe"-create=${BuildArtiftFileBaseName}.ehx -hex=${BuildArtiftFileBaseName}.hex -target=28069-CPU01_20MHz-JTAG"

它具有以下问题

"C:\Program Files (x86)\C2Prog\C2ProgShell.exe"-create=C:/SVN/sys_ocp/dd_dsp/branches/merge_0910/apps/main_app/tools/codecomposer/ocp_dd_app_main/Debug/ocp_dd_app_main.ehx -hex=C:/SVN/sys_ocp/dd_dsp/branches/merge_0910/apps/main_app/tools/codecomposer/ocp_dd_app_main/Debug/ocp_dd_app_main.hex -target=28069-CPU01_20MHz-JTAG
C2Prog 1.7r-b7519 (c) CodeSkin LLC
   与 JRE 版本1.7.0_80一起运行

未定义此类目标:28069-CPU01_20MHz-JTAG

无法配置目标!
库已加载。
Makefile:286:目标'post-build'的配方失败
gmak[2]:[编译后处理]错误1 (忽略)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    请尝试查看是否可以执行以下详细步骤: processors.wiki.ti.com/.../Hex_Utility_in_CCS 。 同时、我将把此帖子重定向到相应的组。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Ozino

    感谢您的建议。

    但我的问题是如何生成扩展的十六进制文件而不是十六进制文件。
    我的项目已正确生成十六进制文件。

    但它会在 CCSV 生成此错误时出现"未定义此类目标:28069-CPU01_20MHz-JTAG"问题。
    请指导我如何定义我的28069器件以生成用于 C2Prog 编程的扩展十六进制文件。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    下面是一个指向文档的链接、其中提到生成和扩展 hex 文件。 看看这是否有用。

    www.google.com/url

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozino、

    C2Prog 文档介绍了如何构建扩展的十六进制文件。
    但我无法成功获得28069的 target_ID。 "-target = target_ID"。
    您能否向我展示28069的 target_ID 指令。
    我的设置"28069-CPU01_20MHz-JTAG"始终是 CCSV 上未定义目标的方式。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    如果您对 C2Prog 有更多疑问、请联系 Codeskin 获取支持:info@codeskin.com

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino

    感谢您提供相关信息。