This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LMK61E2EVM 能否用作外部振荡器为 C2000 LaunchPad 提供时钟信号?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728748/tms320f28379d-can-the-lmk61e2evm-act-as-the-external-oscillator-to-provide-clock-signal-for-c2000-launchpad

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LMK61E2EVM、 LMK61E2

如果我去除水 C2000 LaunchPad?上的晶体(加上 C3、C4和 R7)、我是否可以使用 LMK61E2EVM 提供时钟信号作为外部振荡器

主内部振荡器是否会受到?μ s 的影响

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LeoLeoHu、

    否、LMK61E2不能用作 F28379D 的外部时钟。 此 MCU 仅支持单端3.3V 时钟源或石英晶体。 我们不支持差分时钟输入。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    能否使用平衡-非平衡变压器将 差分时钟信号转换为 单端3.3V 时钟?

    我 在这里是一个新手。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持什么类型的输出电平? LVDS、正弦还是 sqaure?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我无法确认您是否可以在 LMK61E2EVM 上使用平衡-非平衡变压器、以及它将如何影响其输出特性和性能。

    就 F28379D 器件而言、您需要为其提供0V 至3.3V 的单端方波、占空比为45-55%、最大上升/下降时间为6ns。 如果使用 PLL、最大频率应为25MHz;如果不使用 PLL、最大频率应为100MHz。

    我建议将这些要求传递到 LMK61E2的论坛、询问它们是否可以从 LMK61E2EVM 获取类似的输出信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它确实对我有很大帮助。