This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:捕捉端口错误

Guru**** 2953650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729328/tms320f2808-capture-port-error

器件型号:TMS320F2808

您好!

 

我们正在尝试确定捕获端口上作为内部 PLL 函数出现的错误。 (TMS320F2808PZA)。 时钟源为20MHz、内部 PPL 提供一个100MHz 内部时钟、然后用于捕捉端口。

 

考试问题最终是、假设基准为20MHz、使用 PLL 输出100MHz 时的捕获端口错误是什么。

 

如果有任何帮助,我们将不胜感激。

 

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、
    通常、系统时钟抖动小于系统时钟、因此抖动的最大分量是系统时钟速度。

    eCAP 可能有1个 SYSCLK 周期不精确、具体取决于捕获的边沿和系统时钟的对齐方式。

    此致、
    Cody