This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Piccolo

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728164/tms320f28335-piccolo

器件型号:TMS320F28335

您好!
我正在使用基于 TMS320F28335 piccolo 的控制卡 DIM100。 此时、我在调试模式下运行代码、但现在我需要在每次打开 DSP 而不加载程序时运行 DSP 程序。 我需要将程序存储在 DSP 中。
执行该操作的步骤是什么?

此致
Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    请查看此处提供的培训选项。 您似乎想了解闪存编程方法。

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    如果您在查找所需内容时遇到问题、或者您需要进一步帮助、请告知我们。

    此致、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    感谢您提出问题。  只需稍微澄清一下、F28335是"Delfino"(而非"Piccolo")器件。

    我建议您仔细阅读此应用手册、其中介绍了修改代码以准备加载到闪存中的步骤。  前面提到了一个 zip 文件、其中包含该器件的示例工程。

    http://www.ti.com/lit/an/spra958l/spra958l.pdf

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复