This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何阻止来自 DesignDrive IDDK 电流传感器的错误跳闸和其他跳闸问题。

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729428/how-to-stop-false-trips-from-designdrive-iddk-current-sensors-and-other-trip-issues

您好!

我想将 DesgnDRIVE IDDK 套件矢量控制示例用作电梯控制驱动、如何管理它、我没有电机控制经验、用于不同 用户使用的电梯控制类型电机、这些电机具有不同的参数、如电流、电压、 频率和 rpm、但在本示例中没有可选的选项、我可以在这些示例中设置这些参数、以及如何克服此问题、如何 使用此 iddk 矢量控制示例为具有相同硬件的差分用户提供电机控制驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此套件将有助于简化评估、并且需要一些有关电机控制的知识。 我建议您在使用此套件进行实验之前先回顾电机控制的基础知识、然后找到您大多数问题的答案。