This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:280049 DSP 中的 PGA

Guru**** 2536840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727443/tms320f280049-pgas-in-the-280049-dsp

器件型号:TMS320F280049

TI 是否有用于280049 DSP 中的 PGA 的模型?  TI.com 上有一个用于 DSP 的 IBIS 模型,但我读取了该文件,我认为其中没有任何有关 PGA 的内容。  我将与缩放网络上的 pF 电容以及类似的东西进行讨论。  运算放大器与 TI 在分立式封装中制造的运算放大器是否相同(因此它会有大量有关运算放大器本身的信息)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    如果您参考的是 PGA 的输入模型、我们不提供。 然而、PGA 被设计成可与内部 ADC 良好配合使用。 除 PGA 章节"模拟前端集成"中提供的信息外、还应使用 ADC 输入模型。 您可以在数据手册中找到 PGA 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用远程接地感应时、它不有用、当  您测量10mV 差分信号时、它相对于接地移动了大约10-20mV、您可以看到如何通过噪声克服信号。  实际上、当您将分流器直接连接到 PGA 输入时、它非常好。  但是、如图14-8所示、添加失调电压并不像将 PGA 用作差分放大器时所描述的那样简单。 因此需要输入模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到信号接地的 PGA_GND 应该为您提供尽可能最佳的性能。 如果您发现该拓扑的性能较差、则很可能会指向您的信号和接地不会并联和靠近。 其原理是、如果您的信号和接地布线彼此靠近、则注入的噪声在信号和接地端具有大致相同的剖面、因此它们应相互抵消。

    不确定 PGA 输入模型与此相关的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    您对此还有其他问题吗?