This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 外部存储器接口 EMIF2地址线

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728739/tms320f28377s-tms320f28377s-external-memory-interface-emif2-address-line

器件型号:TMS320F28377S

大家好、社区

在 F28377S 的用户手册中、仅介绍 EMIF1。 未提及 EMIF2。 对于 EMIF1、BA[0...1]包含在异步接口的地址行中。 对于 EMIF2、BA[0...1]是否也包含在地址行中? 我注意到 EMIF2 CSn2的大小仅为4K x 16、地址行为 A[0...11]。 因此、不应包含 BA[0..1]。 我是对的吗?

谢谢!

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当使用8位或16位接口时、也会使用 BA、因此它也与 EMIF2相关。 我将检查 F28377S 用户手册中没有的 EMIF2。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以参阅 TRM 和此 EMIF 应用手册 、了解有关如何使用 BA 信号进行寻址的更多信息。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下查询中-

    [引用]在 F28377S 的用户手册中、仅介绍 EMIF1。 未提及 EMIF2。 [/报价]

    本文档是通用文档、并以 EMIF1为例介绍了 EMIF IP。 EMIF 2是同一 IP 的另一个实例。 希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh