This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC 精度、输入限制、基准电压、输入范围等

Guru**** 2529700 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728229/tms320f280049-adc-accuracy-input-limits-reference-voltage-input-range-and-more

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:REF3430REF5030

1. ADC 输入是否有任何类型的钳位结构?

a.如果是、它被钳制到什么电压? (VDDA、VREFHI、其他?)

b. F280049数据表表表表5-43、注1指出、当 ADC 输入大于 VDDA 时、VREFHI 上的负载电流会增加。 您能解释一下还是展示一下这方面的等效电路?

2.根据数据表、有警告要将 ADC 输入保持在 VDDA +0.3V 以下。如果 ADC 输入具有源阻抗以限制流入钳位的电流、是否存在不会扰乱 ADC 或相关 ADC 通道的可接受输入电流范围?

 3.为什么他们说当在0-3.3V 范围内使用 ADC 时、ADC 的精度/精度会降低?

使用内部3.3V ADC 基准时、当 ADC 电源轨小于3.3V 但高于3.3V 复位(Micro 继续运行)时、您会得到什么转换结果? ADC 结果是否会受到不利影响?

5.使用外部 ADC 基准时:

答:使用 REF3430时、我需要单独缓冲3个 VREFHI 输入中的每一个(如下面的参考手册中所示)、还是可以将所有这些连接在一起?

b.这将如何影响 ADC 调整寄存器的 Device_cal{}函数的使用? 它们是否仍然可以使用?

c.使用外部基准会如何影响偏移校正的后处理块? 有问题吗?

d.如果未使用 Device)cal()函数、ADC 通道中是否存在有意偏移或与理想增益的偏差?

e.当使用 Device_cal()或 PPB 偏移校正时,这些值只影响原始 ADC 值,不能用于系统缩放级别,对吧? (例如模块调节电压0至48V、电流0至10A 等)。

f.如果我想实现与 F2837x 相同的最大 ADC 输入范围、我会使用3.0V 的外部基准、对吧?

谢谢!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我目前正在获取有关您上述问题的信息。 我会尽快与您联系。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    请在下面找到我的答案:

    1. ADC 输入是否有任何类型的钳位结构?

    a.如果是、它被钳制到什么电压? (VDDA、VREFHI、其他?)
    JC:是的、有一个钳位结构、它被钳位到 VDDA。

    b. F280049数据表表表表5-43、注1指出、当 ADC 输入大于 VDDA 时、VREFHI 上的负载电流会增加。 请告诉你
    解释或显示此类电路的等效电路?
    JC:VREFHI 引脚由连接到 VDDA 的电路在内部进行缓冲。 任何大于 VDDA 的 ADC 输入都可能开始进入钳位状态、并会向 VDDA 引入更多的泄漏电流、这种变化可能足以干扰 VREFHI 的缓冲器、进而影响转换结果。

    2.根据数据表、有警告要将 ADC 输入保持在 VDDA +0.3V 以下。如果 ADC 输入具有源阻抗以限制流入钳位的电流、是否存在不会扰乱 ADC 或相关 ADC 通道的可接受输入电流范围?
    JC:典型的 ADC 引脚泄漏为~2uA。 当 ADC 输入电压处于 VDDA + 0.3V 或更高的区域时、此泄漏电流将开始呈指数级增长。 您需要确保 ADC 输入引脚泄漏电流不会超过2uA。

    3.为什么他们说当在0-3.3V 范围内使用 ADC 时、ADC 的精度/精度会降低?
    JC:抱歉、我在器件规格中似乎没有注意到这一点。 您能告诉我数据表中的哪个部分提到了这一点吗?

    使用内部3.3V ADC 基准时、当 ADC 电源轨小于3.3V 但高于3.3V 复位(Micro 继续运行)时、您会得到什么转换结果? ADC 结果是否会受到不利影响?
    JC:在3.3V 内部 VREF 模式下、内部电压基准带隙提供3.3V/2或1.65V 的精确电压(可在 VREFHI 引脚上在外部测量)、因此3.3V - 10%的 VDDA 值仍会根据技术规格产生精确转换。 不确定您的评论"...但高于3.3V 复位"。 您能详细说明一下吗?

    5.使用外部 ADC 基准时:

    答:我需要单独缓冲3个 VREFHI 输入中的每一个(如下面的参考手册中所示)、还是可以在所有这些输入连接在一起
    使用 REF3430?
    JC:理想情况下、您需要缓冲每个 VREFHI 输入。 我们在表征中看到的是、将 VREFHI 连接在一起并由单个 REF50xx 供电的非缓冲连接足以满足直流规格(INL 和 DNL)、但交流规格(SNR/ENOB)会开始降低。 如果单独缓冲至3个 VREFHI 引脚、单个基准 IC (REF50xx)就足以提供可同时满足 ADC 直流和交流规格的精确基准。 看起来 REF3430具有内置缓冲器。 我们尚未使用 F280049对其进行评估、但我们很想了解 ADC 直流/交流规格如何使用该缓冲基准执行。

    b.这将如何影响 ADC 调整寄存器的 Device_cal{}函数的使用? 它们是否仍然可以使用?
    JC:无论何时使用外部/内部 VREF、您仍然应该能够使用 Device_cal 函数。

    c.使用外部基准会如何影响偏移校正的后处理块? 有问题吗?
    JC:PPB 偏移与 VREF 模式(内部或外部)无关。 请注意、PPB 偏移是由提供的值
    用户。 它不会自动填充为偏移数。 它用于用户可以确定值的系统
    系统固有的偏移量。 确定此偏移后、如果对 PPB 偏移进行编程、而无需用户手动从转换结果中移除偏移、PPB 即可用作转换值的实时补偿。

    d.如果未使用 Device)cal()函数、ADC 通道中是否存在有意偏移或与理想增益的偏差?
    JC:器件校准仅校正偏移、F280049器件上没有增益补偿。

    e.当使用 Device_cal()或 PPB 偏移校正时,这些值只影响原始 ADC 值,不能用于系统缩放
    对吧? (例如模块调节电压0至48V、电流0至10A 等)。
    JC:是的、正确。

    f.如果我想实现与 F2837x 相同的最大 ADC 输入范围、我会使用3.0V 的外部基准、对吧?
    JC:我想您希望在 F280049上使用外部3.3V 基准、以实现最大的 ADC 范围。


    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢您的详尽回答。

    第四个问题已回答-谢谢!

    #3 -请查看以下文档、第11页(对于未在原始帖子中引用该文档、深表歉意)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    不用担心。  我意识到您提到的注释是 F28379D 控制卡的注释。  是的、在这种情况下、将 SW2/3放置在适合3.3V 基准的正确位置将导致精度/精度降低。  原因是、连接到 VREF 的3.3V 电源轨来自3.3V 电路板电源、该电源也为其他电路供电、例如 VDDA、由于电源线的噪声耦合、VDDA 实际上不是理想的电源。  相比之下、选择左侧开关位置将把 VREFHI 连接到一个缓冲独立基准芯片 REF5030。  这种经过缓冲的独立 VREF 芯片配置将产生更精确/更精确的转换。  希望这能澄清这一说法。

    此致、

    Joseph