This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407PGEA 克隆

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728179/tms320lf2407a-tms320lf2407pgea-cloning

器件型号:TMS320LF2407A

大家好、我正在修理一个不再有清醒头脑的工业板、制造公司不再记录这些内容。

它具有一个旧的 DSP TMS 320LF2407PGEA、其上有一个故障 PWM I/O、导致它无法正确控制螺线管阵列。 我成功地购买了相同 TMS 的新旧股票、但我当然需要将旧股票中包含的 FW 编程到新股票中。 是否有人可以告诉我、我可以在哪里购买软件和硬件编程器、以便将旧 TM 的 FW 转储到新 TM 中? 谢谢你。

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.elprotronic.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是 www.codeskin.com/c2prog-faq

    有关有用的 tips.e2e.ti.com/.../Codeskin.pdf 信息、请参阅随附的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与一位同事进行了检查、他提到只有 DSPHEX.exe 可以工作(而不是 HEX2000.exe)。 您需要执行以下操作:(如果器件安全、我希望您知道密码)

     

    将器件连接到 CCS3.3并将闪存内容保存为 COFF 文件(.out 文件)。

    使用 DSPHEX 将其转换为十六进制文件。

    将新器件连接至 PC 的串行端口,并按照 attachment.e2e.ti.com/.../7510.Codeskin.pdf 中的说明对闪存进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很抱歉您之前没有回复、有点忙。 感谢您提供的所有资源。 我的板上没有现场编程接头、JTAG 或串行。 希望我可以使用数据表上的引脚直接连接到 IC、同时使用工作台 PSU 或电路板本身为 IC 供电。 本周我将再次参加、希望我可以将其拔下、考虑到我需要焊接的导线有多小、我还希望噪声不会太大问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中一个板与其他板略有不同。 看起来是用于调试或其他操作、因为许多组件都贴有标签、而这一个似乎是 TMS 附近的14引脚 TI JTAG 接头。 希望这将使事情变得更轻松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 PC 上 CCS3.3的工作副本和 XDS510PP+等调试探针。 如果您有这些文件、则可以通过 JTAG 连接到器件并轻松转储闪存内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您迄今提供的帮助。  XDS510PP 在意大利有点难到达、是否有更便宜或更现代/更容易获得的替代产品? 我 以前从未在这些旧的 DSP 上工作过、因此我对这个主题非常无知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.spectrumdigital.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我将订购它并查看它是如何运行的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PC 中安装 CCS3.3的工作副本非常重要。