This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:我绕过了 TMDSHVMTRINSPIN 的 PFC 电路、但 PFC 电感器仍然会发出嗡嗡声、就好像它在传导一样。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728779/tmdshvmtrinspin-i-have-bypassed-the-pfc-circuit-of-tmdshvmtrinspin-but-still-the-pfc-inductor-makes-humming-sound-as-if-it-is-conducting

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

该套件中的连接为 BS2-BS5、用于运行 BLDC 电机 Anaheim_BLWS235D。

请帮助我了解 PFC 电感器问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何绕过 PFC 电路的? 您应该将[Main]-BS1直接连接至[Main]-BS5、不要从任何地方连接 BS2和 BS4、并且将[Main]-J2置于"桥接"位置。