This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在 F28377S LaunchPad 上运行示例"USB_host_msc&quot

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726856/tms320f28377s-running-example-usb_host_msc-on-f28377s-launchpad

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

请任何人告诉您如何在   F28377S LaunchPad 上运行控制套件示例"USB_host_msc"。

我没有在  F28377S LaunchPad 上铸造 SCI A 和 USB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 引脚未映射到 Launchpad 上的任何 USB 连接器。 不过、USB GPIO 可能可用。 我将要求另一位工程师对此进行确认。

    此外、SCI 引脚肯定应输出引脚。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    SCIA 通过 GPIO84和 GPIO85连接 JTAG USB 连接器。 可使用板载 XDS100v2的反向通道 UART 访问这些引脚。

    每个 BoosterPack 接头还在标准 UART 位置提供 SCI。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、GPIO42和 GPIO43 - J1.9和 J1.10上提供了具有 USB 功能的 GPIO。 有关显示原理图和 BoosterPack 引脚排列的用户指南、请参阅 http://www.ti.com/lit/SPRUI25。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对控制套件中的 FATFS 文件夹有疑问、文件"sample_mmc"包含标题"#include" "。 这用于 Atmel ATMEGA 微控制器。 那么、我想知道这里也使用了它吗?
    因为当我尝试在 CCS 上编译它时、它会给出错误"file not found"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应使用此文件。 请使用软件包 C2000Ware。 C2000Ware 包含我们的最新更新。

    此致
    SAL