This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:引导引脚-配置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728827/tms320f28379s-boot-pins---configuration

器件型号:TMS320F28379S

你(们)好

在 TMS320F28379S 中、我是否可以将 GPIO35和 GPIO66用作引导引脚而不是默认引脚(GPIO72和 GPIO84)、在引导后、我是否可以使用与 I2C SCL 和 SDA 引脚相同的引脚。

此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是的、只要在引导时上拉或下拉引导引脚、就可以在引导后将其用于 I2C。

    此致
    Chris