请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 根据数据表:
VDDIOxxx:"3.3V 数字 I/O 和闪存电源引脚。 在引脚 μF 连接0.1 μ F 电容器(典型值)。'
但是、controlCARD F28M36x_180controlCARD_R1.1原理图显示了完全不同的去耦结构、其中2/3电源引脚的组连接在一起并由2.2uF 和每组(11组)的磁珠去耦。
这些似乎不一致、我应该使用哪种去耦策略?
25MHz 时钟输入、使用所有引脚、使用这些外设 MII/SPI/I2C/UART。