This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:能否将 Piccolo 系列连接到外部 RAM

Guru**** 2925730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728224/tms320f28055-can-piccolo-series-connect-to-external-ram

器件型号:TMS320F28055

像 TMS230F28055这样的 Piccolo 系列能否通过哪个端口连接到外部并行 SRAM?

5MHZ ADC 可以快速收集大量数据。 我需要在  10kHz = 100k x 16位 SRAM (仅用于 ADC)时从两个通道收集5秒钟时间。 该 CPU 总共只有10K x 16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    只有 C2000器件的子集具有本机外部存储器接口。

    对于 Piccolo 系列、请在 F2807x 器件上查找 EMIF。

    对于 Delfino 系列、请在 F2837x 器件上查找 EMIF、或在 F2823x、F2833x 和 F2834x 器件上查找 XINTF。

    此外、F28055上的 ADC 吞吐量最多为3.75MSPS。 我不完全确定您对5MHz ADC 的参考。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、
    此帖子/答案格式是否是提出"多个"技术问题的最佳方式、例如我的 EMIF 问题? (以前称为 DMA)。 我处于为我的应用搜索最佳 MCU 的初始阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    是的、本论坛是此类问题的理想选择。

    唯一需要注意的是、TI (支持)受众通常由原始标题/帖子的内容决定、因此、如果您转向其他主题、您可能无法获得适当的关注。 如果要浏览新主题、建议启动新主题。

    Tommy