This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28069:CCS/TMDSDOCK28069:

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28069, TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728180/ccs-tmdsdock28069-ccs-tmdsdock28069

器件型号:TMDSDOCK28069
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有以下设置:

TMDSDOCK28069实验板硬件套件和 CCS V8.1

我导入了一个使用最新 C2000编译器工具链构建良好的示例工程

随附的 USB .cable 连接到实验套件 hardwrae。

电路板开关设置为 USB。

当我尝试调试应用程序时、我遇到以下错误:

C28xx:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000882@数据:数据不存在。

C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28069)与检测到的器件()不匹配。

当我查看 Project->properties->CCS General 时,我看到链接器命令文件是:28069_RAM_lnk.cmd??

如何获得28069_Flash_lnk.cmd?

感谢你们的任何帮助!

TNAKS

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    听起来好像您有一个不同的设备连接到了所使用的驱动程序。 您能否先检查一下您在实验套件中确实有 F28069、并且您在 CCS 中启动的目标配置是否适用于 F28069?

    您能告诉我您创建了哪个代码示例吗?

    您可以在 C2000Ware 中找到闪存链接器命令文件。 使用最新的 C2000Ware、文件"F28069.cmd"将位于目录:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2806x\con\cmd

    谢谢。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我通过为 XDS100v1 USB emu intarfece 下载并安装合适的 USB 仿真软件来解决调试错误。
    此外、在 CCS General Project device connections 字段中、我最初为 XDS100调试探针选择了错误的版本。
    现在、我可以调试并加载2806x LED 闪烁示例。 现在一切都很好!

    此致、

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    好极了。  感谢您的介绍。

    此致、

    Richard