请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
由于 CPU 之间的交互较少、因此我不想使用 IPC 数据交换模式。
使用 IPC 标志直接判断、然后 CPU1读取 CPU2TOCPU1空间或写入 CPU1TOCPU2空间。
但是、在调试中可以发现、在初始化程序时、读取和写入交互式数据是正确的。 正常操作后,交互数据不正确。--- 当执行单步调试时、写入相应的空间(例如、CPU1写入0x3FC00)。 相应空间的数据没有变化?
我是否需要使用0x3F800和0x3FC00数据范围配置寄存器?
非常感谢!