This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:原理图

Guru**** 2949470 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728249/drv8301-69m-kit-schematics

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 DRV8301、 controlSUITE

团队、  

您能否提供 DRV8301-69M-kit 的原理图(或链接至)、尤其是电源模块。  

 Motorware resources\Inverters\DRV8301 EVM 上 controlSUITE 中的硬件文件链接 已断开,显示“无法访问此页面”。  

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您默认安装了 controlSUITE、您可能会在以下文件夹中找到 H/W 设计文件。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~DRV830x-HC-EVM-HWdevPkg