This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DRV8303独立运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, CONTROLSUITE, DRV8303, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727614/tms320f28035-drv8303-standalone-operation

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: controlSUITEDRV8303DRV8301

由于 DRV8303中使用了 TMS320F28035、因此我下载了 controlSUITE 软件、但我没有找到 DRV8303的特定示例、那么这些示例和文档有哪些兼容性?

此外、 DRV8303EVM 是否 支持独立运行、而无需 instaspin GUI? 此外、如果我将 GUI 调整为速度控制、控制环路是在微控制器还是 GUI 中发生? 如果它在微控制器上、我是否可以将 DRV8303设置 为使用 GUI 进行速度控制、然后保存参数、使其能够在不使用 GUI 的情况下独立运行速度控制? 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 controlSUITE 中使用 DRV8301的示例项目、只需根据 DRV8303规范更改 DRV8301_SPI.c 和 DRV8301.h 中的函数、这应该是一个很小的改动。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105\PM_Sensorless


    GUI 只是一个演示控件、无法将任何控制参数写回控制器并将参数保存到闪存中、您可以使用 CCS 打开项目来执行此操作。