This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:Concerto

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727512/f28m36p63c2-concerto

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我尝试使用 Concerto 器件控制侧的计时器来触发转换开始、但我找不到有关如何在 C28x 处理器上设置计时器的任何文档。

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    您能否查看 controlSUITE 中提供的示例、网址为 controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Control\CPU_timers

    如有任何需要、请告知我们。

    谢谢、
    Katta