This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28343:Delfino C28343 DIM100与28346 DIM168 controlCARD

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28343, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727022/tms320c28343-delfino-c28343-dim100-vs-28346-dim168-controlcard

器件型号:TMS320C28343
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28343TMDSCNCD28343controlSUITE

对于基于 C2834x 处理器的 POC、我们将评估两个 controlCARD C28343 DIM100与28346 DIM168。 从硬件角度来看、我们更喜欢 DIM168版本、因为处理器具有我们需要的更多外设、并且可以访问外部时钟发生器输入等重要引脚。 但是、准备原型的时间和效率也很重要、我想问、当我们使用 DIM168卡时、我们不会有什么? 我知道、就与开发板的兼容性而言、这不是标准配置、因此我们需要设计自己的基本 PCB、但这并不 是一个主要的缺点 (BTW -网站上实验板套件 pdf 中显示的简单开发板是否包含在 DIM100卡的封装中?)
更重要的是。 这种"非标准"是否也意味着我们将错过可用于 DIM100和标准开发板的某些软件库或示例应用、而不适用于 DIM168?
我们还应该考虑其他任何实际影响吗?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于基于 C2834x 处理器的 POC、我们将评估两个 controlCARD C28343 DIM100与28346 DIM168。 从硬件角度来看、我们更喜欢 DIM168版本、因为处理器具有我们需要的更多外设、并且可以访问外部时钟发生器输入等重要引脚。 但是、准备原型的时间和效率也很重要

    [引用 user="Pawel Piwowarski87949"]我想问,当我们使用 DIM168卡时,我们不会有什么?

    查看原理图、我认为 DIM100和 DIM168在功能上的主要区别在于 DIM100具有一个用于感应电压的板载 ADC。

    [引用 USER="Pawel Piwowarski87949"]我知道它在与开发板的兼容性方面不是标准的,因此有一点是我们需要设计自己的基本 PCB,但这不 是主要的减法[/引用]

    正确、如果您找不到要购买的坞站、则可能需要构建您自己的 DIM168集线站。   

    [引用 user="Pawel Piwowarski87949"](BTW -是网站上包含在 DIM100卡封装中的实验板套件 pdf 中显示的简单开发板?)

    以 TMDSDOCK 开头的器件型号 通常包括扩展坞。  以 TMDSCNCD 开头的部件号 通常不包括坞站。   TMDSDOCK28343包括集线站。   TMDSCNCD28343不包含扩展坞。

    [引用 user="Pawel Piwowarski87949">更重要。 这种"非标准"是否也意味着我们将错过可用于 DIM100和标准开发板的某些软件库或示例应用、而不适用于 DIM168? [/报价]

    在我看来、所有输出到 DIM100底座的 GPIO 信号也都可以在 DIM168底座上使用、因此我不会想到任何问题。  您可以查看原理图自行确认。

    [引用 user="Pawel Piwowarski87949"]我们应该考虑的任何其他实际影响是什么?

    您可以访问 controlSUITE 中的设计文件。