请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我有一个实时应用、说更新速率为100kHz、因此它需要并行运行多路复用器任务。
我的问题是、我是否可以使用从同一个 CPU 触发的两个 CLA、例如 cpu01、因为我将让 cpu02负责外部通信、USB、UART 等。
我的大致想法如下:
DMA 获取[ADC 数据]
cpu01响应[ADC data],以某种方式触发 cpu01.clA1以执行作业
cpu01以某种方式触发另一个 CLA 或 cpu02.CLA1 以执行另一项工作 ????
cpu01执行其他工作。
这个想法是可行的,还是 cpu01只能以某种方式触发 cpu01.cla 而不是 cpu02.cla ????
任何评论都将不胜感激!
海丰