This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:在 LAUNCHXL-F28027F 上开发非 IntaSPIN FOC 项目

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727089/tms320f28027f-developing-non-intaspin-foc-project-on-launchxl-f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FcontrolSUITE

大家好、

我有一 个启用了 instaSPIN 的 LAUNCHXL-F28027F 评估板、我计划将其用于 BLDC 电机控制项目。 我最初计划使用 FOC、但我改变了课程、现在正在进行传感 梯形控制。 我知道 F28027F MCU 的 ROM 中包含 InstaSPIN-FOC。 如果我只想使用 controlSUITE 开发自己的独立项目、是否会出现任何额外的复杂问题?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需再执行任何其他操作、只需将其用作通用 F28027即可、并支持 controlSUITE 中的所有示例项目。