This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:TI 在 f2805x (F、M)的最新芯片上使用 DCSM Zone1?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726883/ccs-tms320f28054f-ti-uses-dcsm-zone1-on-fresh-chips-f2805x-f-m

器件型号:TMS320F28054F
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的先生。

我们开发了适用于 tms320f2805x 芯 片的编程解决方案、并发现 DCSM Zone1被 TI 锁定在全新的 tms320f28054F 芯片上。

我们在 e2e 论坛中找到了一些有关它的主题、但我们找不到任何有关这方面的官方 TI 文档。

TI UniFlash 工具为用户提供了 ZONE1和 ZONE2的安全设置、这很奇怪。

所有具有(F、M)选项的 f2805x 芯片是否都具有由 TI 锁定的 DCSM zone1? 是否存在有关该问题的 TI 文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    你是对的。 TI 将 Zone1锁定在此器件上、并且它应该同时位于 M 和 F 两个版本上。 我们还有不带 M 和 F 的器件、其中 Zone1未被 TI 锁定、因此工具具有这两者的设置。 工具是通用的。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速支持。
    为其他芯片指定、
    是任何具有选项(F、M)的 f2805x 芯片、具有锁定的 zone1、
    没有选件(F、M)的芯片是否可以自由使用这两个区域?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    此致、

    Vivek Singh