This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:J 标签

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727163/ccs-tms320f28069f-j-tag

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

如何通过 launpad f28027f 将代码上传到电路板(f28069f)?

当我通过 LaunchPad XL F28069F 上传时、会显示错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包8.0.27.9)

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="aash Mohd"]如何通过 launpad f28027f 将代码上传到电路板(f28069f)?

    您是否正在尝试利用 F28027F Launchpad 的 XDS100v2对基于 F28069F 的定制板进行编程?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!!
    我该怎么办??

    如何对定制板进行编程???
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这需要履带切割、请检查以下螺纹:



    此致、
    Gautam