This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:SCI-echoback 示例不起作用。

Guru**** 2532450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726983/launchxl-f28069m-sci-echoback-example-does-not-work

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我尝试使 SCI_echoback 示例正常工作、但问题是 MCU 的串行通信不接收任何字符。 下面我附上一些详细信息。 如果您需要更多信息、我可以向您提供。

1.从 TI 示例(SCI_echoback)获取的代码未修改、旨在应用于 F28069处理器。

2.我正在使用 PuTTY 终端。 我的串行通信电缆已经过测试(接收器与发送器短接、工作正常)。 波特率为9600/ 8个数据位/1个停止位/无奇偶校验。

JP7多路复用器打开、JP6关闭、因此引脚3和4应与 SCIA-RXD 和 SCIA-TXD 连接、SCIA-TX 和 PC-RX 通过电缆连接。 S1被调谐(高-高-高)。

到目前为止、我还没有找到一些基本的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Georgios、

    LAUNCHXL-F28069M 上的 XDS100 USB 串行端口可能配置不正确。 请参阅:

    e2e.ti.com/.../670519 LaunchPad 串行端口

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    感谢您的回答。 我已根据您所附的主题检查了串行端口的正确识别、它工作正常。 问题应该在其他地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题终于得到解决。 导致这一问题的原因是 JP6应该打开而不是关闭。