请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我知道 F28335的仿真器没有得到官方的支持、但我问的是、是否有人遇到了与我所面临的相同的问题、但找到了解决方案。
我正在使用 F28335的"仿真器"首先检查一些处理、而无需连接到 F28335目标。
我还在使用 FAST 库:rts2800_fpu32_fast_f补 遗.lib。
由于之前的 TI 论坛支持、我现在能够使用仿真器运行这个快速库(使用仿真器时加载 ROM 存储器)。
现在、我希望在目标和仿真器上找到完全相同的结果。
但是、现在当我比较仿真器和实数目标之间的结果时、我没有相同的结果(逗号后面的一些数字)。
我检查了.map 以进行两次测试(仿真器、仿真器)、测试结果是相同的。 我想我有相同的代码。
您是否已遇到此问题?
处理结果有一些差异是正常的吗?
感谢您的支持
Mathieu