This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Piccolo TMS320F28069隔离式 controlCARD 原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726916/tms320f28069-piccolo-tms320f28069-isolated-controlcard-schematic

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARETMDSCNCD28069ISO

您好,

我在 controlSUITE 中有 TMS320F28069控制卡的原理图,但在哪里可以找到 Piccolo TMS320F28069隔离式 controlCARD (http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28069ISO 原理图)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以按以下链接下载 C2000ware、如果您默认安装 C2000ware、则可以在文件夹中找到原理图、如下所示。
    www.ti.com/.../c2000ware
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO\R0_4

    原理图和 PCB 布局均采用 ExpressPCB 设计。
    https://www.expresspcb.com/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我在"..\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_1\R0_4"中找到它。
    顺便说一下,谢谢。