This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:GUI 问题

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726482/drv8312-c2-kit-gui-issues-questions

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312INSTASPIN-BLDC

控制卡:C2803X  

我遇到了相同的问题、打开 GUI 后会弹出错误消息"Target Could connect。 确保发动机已连接并准备好接收连接请求"。

但我能够 使用 CCS 对电路板进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供更详细的信息吗? 哪个 GUI? 哪款 controlCARD?
    1.确保 controlCARD 上的"开关"是正确的连接选择。
    2.确保目标代码(.out)正确。 您是否已将代码重新加载到 controlCARD 的控制器中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI:DRV8312GUIv5。
    卡:C2803X REV1.3
    套件:DRV8312修订版

    1>开关位置正确。 SW3关闭。

    2> TI 闪存驱动器附带两个输出文件 InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104和 DRV8312GUIv5.OUT,我尝试了这两个文件。要进行编程,我必须将开关 SW3保持在打开(底部)位置。编程完成后,我关闭开关以断开 JTAG 并从闪存引导。我尝试了 RESP .exe 文件、但它仍然提供相同的错误。