This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:ADC1和 ADC2值

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726772/f28m35h52c-adc1-and-adc2-value

器件型号:F28M35H52C

你(们)好  

我正在使用具有实验套件站的 F28m35电路板、并尝试使用所有16个 ADC 引脚(A0-A7、B0-B7)。  

ADC1和 ADC2具有相同的设置(我使用的是 Simulink)、我使用3.3V 站点和接地端测试了 ADC 读数。

出于某种原因、ADC1引脚可以正确地提供输入值:0表示接地、4095表示恒定3.3V。 但是、当将相同的3.3V 电压连接到 ADC2引脚(工作站上的 B0-B7)时、转换后的值将在4080-4090之间波动并快速变化。  

两个 ADC 都使用内部基准、Vhigh = 3.3、采样时间和采样窗口相同。 是否有人可以建议导致此问题的原因。

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    ADC 转换中通常会出现小幅波动、而完全静态的转换系列则很难实现。 通常、如果您收集 ADC 转换的一系列数据、您将在目标转换值附近看到类似高斯的分布。

    我怀疑您看到的是静态0和4095、因为接地输入电压略低于 ADC1转换底限、而3.3V 输入略高于 ADC1转换上限。 尝试提供1.65V 的中点电压、以查看 ADC 之间的分布情况比较。

    如果您仍然看到显著差异、请仔细查看电压源与 ADC 引脚之间的信号路径。 LRC 特性将影响 ADC 转换。

    Tommy