This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS/28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726507/ccs-tms320f28379d-ccs-28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 controlSUITE 中的类似程序读取 PINA1上的模拟输入电压。在调试代码时、View 窗口显示 ADCRESULT1上具有所需值的结果、但同时 ADCRESULT2也显示了一些结果。 如果我尝试使用 ADCRESULT0复制样片,则相邻的 ADCRESULT1会显示一些结果。 如果我进行汇总、当我想在一个寄存器中查看结果时、相邻寄存器也会显示一些结果。

我使用的是28379D 和与其连接的快照。 请解析我的 issue.e2e.ti.com/.../1651.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这可能是调试器的错误、但我无法肯定、因为我不确定这些寄存器的预期行为。 我将把这个线程移到 C2000中、以获得器件专家的更多输入、并从此处监控该线程。 还提供您正在使用的 CCS 版本。

    谢谢
    Ki