This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:DAC 输出引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMS320F28379D, TMS320F28075, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726388/f28m36p63c2-dac-output-pin

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CTMS320F28379DTMS320F28075TMS320F28379S

大家好、

我需要直接在 Concerto F28M36中访问 DAC 内部输出、但根据数据表 、DAC 的输出连接到比较器、然后我们无法达到 DAC 输出、这是正确的吗? 如果没有、请告诉我我们如何达到 DAC 的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    10位 DAC 是器件上比较器块的一部分、仅用于馈入每个比较器的反相输入、因此不需要外部基准。

    此器件上没有将 DAC 输出引入引脚的配置。  

    C2000 MCU 的 TMS320F28379D、TMS320F28379S、TMS320F28075和 TMS320F280049C 系列器件具有独立于比较器系统的12位缓冲输出 DAC。

    最棒的
    Matthew