This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:缓冲 DAC 上的任意输出

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724481/ccs-tms320f28377d-arbitrary-output-on-buffered-dac

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我想使用 DAC 将数字变量(例如,电机控制应用中的电机位置)从 DSP 导出到示波器。 我只找到了与使用 DAC 进行正弦波或方波转换相关的示例。 如何转换任意信号或自定义数字向量? 也有可能吗?

是否有任何文档可以解释有关 DAC 的更多信息?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题最好在 C2000论坛中向专家提问。 我将把这个线程移到这里。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lio、

    是的、可以通过写入 DACVALS 寄存器向 DAC 写入任意值。 请通读 TRM 中的缓冲数模转换器(DAC)部分。 这是一个简短的章节。 如果您在阅读完本书后需要任何澄清、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lio、

    您对此还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    没有问题了

    此致