This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:建议使用与 LAUNCHXL-F28069M 兼容的 TI#39;s 现成的 RTC 模块

Guru**** 2619045 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/725118/tms320f28069m-suggest-the-ti-s-readily-available-rtc-module-compatible-with-launchxl-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MBQ32000BQ32002

尊敬的先生,

我正在为电动汽车设计直流充电器。 我使用的是 LAUNCHXL-F28069M。 我们需要 TI 的 RTC 模块。 您能不能推荐适用于 此 Launchpad 的 RTC 模块。

此致、

Nisha Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、

    我之前见过与 C2000搭配使用的 BQ32000或 BQ32002。 TI 提供了一些不同的 RTC 模块、可在此处找到:
    www.ti.com/.../products.html

    通常、任何具有标准串行接口的器件都是兼容的。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、SIR BQ32000和 BQ32002是 IC、我希望 RTC 模块能够直接与 Launchpad 相连。


    Nisha Gosavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、

    目前、TI 的这两个 RTC 器件没有插件模块。 我做了一些研究、并从 MikroElectronica 的电路板上找到了 RTC-3-咔 嗒板。  同一家公司还提供了一个 Click BoosterPack。我没有亲自尝试过此组合、但似乎它应该正常工作。  

    谢谢、
    标记